This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:输入和输出时钟 ppm 规格

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049185/cdce925-input-and-output-clock-ppm-specifications

器件型号:CDCE925

CDCE925数据表中提到以下几点:  

a) 片上 VCXO:拉电流范围±150ppm:这意味着输入时钟源的容差高达 ±150ppm? 当 使用16MHz 振荡器作为输入源时、这个问题特别适用。

B) 启用0-PPM 时钟生成:请求详细说明此概念。 即使输入时钟源 的容差高达 ±150ppm、输出也可以在0ppm 的容差下生成?

我们正在设计使用 CDCE925的时钟架构、其中输入时钟源来自16MHz 振荡器、且振荡器的容差为50ppm。 但连接到 CDCE925输出的器件要求容差小于30ppm。 这是否可以通过 CDCE925 (更高的输入容差和更小的输出容差)实现?  

此致、

Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    答:借助片上 VCXO 功能、您可以创建一个将可调晶体连接到器件的 VCXO。 如果您不希望/不需要频率调优功能、则无需使用该功能。 如果您仅使用16MHz XO 作为输入、则输出将遵循 XO 的精度。

    B.否 输出将具有与输入相同的 ppm 偏移。 或者换句话说、输出跟踪具有0ppm 偏移的输入。

    您需要将16MHz 振荡器更改为小于30ppm 的容差。

    此致、

    Julian