This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:客户工程师测试 ESD 时出现的 LMX2571问题。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048146/lmx2571-issues-of-lmx2571-when-customer-s-engineer-test-esd

器件型号:LMX2571

你(们)好

  当客户的工程师测试 ESD 时、LMX2571会出现一些问题。

  1.  对讲机处于待机模式时、在 Walkie 通话,的附件接口上执行 ESD 测试多次+/- 8KV 接触 ESD 测试,机器正常工作。
  2. 在附件接口上执行相同的 ESD 测试(附件接口不能与 LMX2571连接,直接需要 GND。 接口在同时按下 PTT 时(放置 ESD 保护二极管)意味着对讲机持续处于传输模式)。   多次重复测试、LMX2571将会在。的情况下失去锁定、在对讲机恢复后失去锁定将恢复
  3. 在锁定现象发生后不重新启动对讲机仅由 MCU POR LMX2571丢失锁定恢复对讲机正常工作。可以确定 LMX2571 在 持续传输模式下受 ESD 测试影响。
  4. 添加一些软件规避策略 执行相同的 ESD 测试,发现模拟通道下的锁定损失消失了。 切换到数字通道时、在附件接口上使用8KV/空气15KV 触点执行 ESD 测试、锁仍将丢失、重新启动 LMX2571将恢复正常

有一些问题

  1. 待机模式与持续传输模式?之间存在任何 LMX2571差异
  2. LMX2571 在这两种模式下的 ESD 保护能力是否有差异为什么 LMX2571在 PPT 模式下受影响,但在待机模式下它工作正常?
  3. LMX2571在模拟和数字领域的内部原理有何区别;为什么数字通道在 ESD 后会失去锁定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    让我们脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    艾伯特也在问同样的问题、所以让我们脱机处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!