This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048068/sa555-clock-timing-forum

器件型号:SA555
主题中讨论的其他器件: TLC555

大家好、

我的一位客户正在考虑将 SA555用于他们的新产品。

他们希望使用 SA555实现超长计时器、并在 SA555数据表(Ver .SLFS022I)第10页的图9电路实现单稳工作模式。

对于计时器、他们有以下几个问题。

请问您能给我回复一下吗?

问题1.  第10页的"输出脉冲持续时间与电容间的关系"图可应用的 VCC 范围是多少?

问题2. 我可以在图11图中看到"Ra=10Mohm"。

    在最坏的情况下、当 VCC 为5V 时、10Mohm 是否可用于 Ra?

    当 VCC 为5V 时、我认为 RA 应小于3.2Mohm、因为放置在 THRES 引脚和 GND 之间的电容器无法充电至 THRES 电压

    电压电平为4.2V 时通过 Ra (最大值)和电流为250nA (最大值)。  

问题3.  THRES 引脚和 GND 之间的电容器最大值是多少?

    这不是有限的吗? 还是小于100us、这是图11图中用于保护连接到 Disch (No.7)的放电晶体管的最大值?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    我们的'555专家本周正在度假、因此我将尽力为您提供帮助。  

    问题1.  第10页的"输出脉冲持续时间与电容间的关系"图可应用的 VCC 范围是多少?

    图11中未指定该值、但图9显示 了适用图的单稳工作模式电路。 图9显示 了 VCC 为5V 至15V  

    问题2. 我可以在图11图中看到"Ra=10Mohm"。  在最坏的情况下、当 VCC 为5V 时、10Mohm 是否可用于 Ra?  当 VCC 为5V 时、我认为 RA 应小于3.2Mohm、因为放置在 THRES 引脚和 GND 之间的电容器无法充电至 THRES 电压 。当 VCC 为5V 时、我认为 RA 应小于3.2Mohm、因为放置在 THRES 引脚和 GND 之间的电容器可以  在4.2V THRES 电压电平(最大值)和250nA THRES 电流 (最大值)(在4.2V THRES 电压电平(最大值)和250nA THRES 电流(最大值)的情况下、未通过 Ra 充电至 THRES 电压。

    你是对的。 如果阈值输入电流处于最大250nA 限制、则10 M RA 上的压降 将在电阻器上产生2.5V 压降。 数据表在注释(1)中7.4电气特性表下的注释中的状态"此参数影响图12电路中时序电阻器 RA 和 Rb 的最大值。 例如,当 VCC = 5V 时,最大值为 R = RA + RB≉3.4 MΩ。 " 因为单稳电路中只有 RA 会达到极限。 在该电压电平下、电阻越小越好。

    您可能需要考虑 TLC555 CMOS 计时器、因为其输入电流为几十皮安、并且 RA 上的压降会小得多。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf

    问题3.  THRES 引脚和 GND 之间的电容器最大值是多少?  这不是有限的吗? 还是小于100us、这是图11图中用于保护连接到 Disch (No.7)的放电晶体管的最大值?

    显示的计时电容器的值高达100uF。 这当然是有用的、但问题就在于电容器的质量。 许多 电容为100uF 的电容器类型具有有损耗的电介质类型、看起来像是电容器上的高阻值电阻器。 该损耗电阻与高值 RA 相结合、会影响电路的时序并引入误差、从而降低时序的可预测性。  

    我们在过去回顾了 SA555当它对100uF 计时电容器放电时的隔离引脚电流。 从 100uF 计时电容器吸收放电电流的内部 SA555晶体管的尺寸足以处理该电流。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程