This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:数据保持

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047607/cdce925-data-retention

器件型号:CDCE925

您能否确认 CDCE925 PLL 的使用寿命?   

数据表提到数据保留时间至少为10年。 这是否意味着器件的保证寿命仅为10年/ 10年后需要重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、TI 器件符合 JESD22-8108e 标准、可使用10年。  基于带有1000小时 HT0L 的阿累尼乌斯加速等式、它保证了55°C 平均结温下的预期寿命。

    这里的 EEPROM 至少保留10年数据、但通常更长。

    如果您计划此操作超过10年,则您可能希望实现一个功能,在10年后对部件进行重新编程。

    此致、

    Julian