This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:建议未使用的 LVDS 输入终端

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208, LMK1D1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047428/lmk1d1208-recommended-unused-lvds-input-termination

器件型号:LMK1D1208
主题中讨论的其他器件:CDCLVD1208

您好!

我的客户希望使用 LMK1D1208或 CDCLVD1208。
他们计划将其用作1 (LMK1D1208上的 IN1_P/IN1_N、CDCLVD1208上的 INP1/INN1)至8 LVDS 输入/输出缓冲器。
它们还希望将 IN_SEL 引脚用作 EN 引脚(高电平=使能)、并在 IN_SEL 引脚=低电平时将8路输出 LVDS 设为低电平。
为此、它们应该如何终止未使用的 LVDS 输入(LMK1D1208上的 IN0_P/IN0_N、CDCLVD1208上的 INP0/INN0)?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    您可以使用来自前一 个 e2e 帖子的答案1 、了解如何终止未使用的输入。 客户可以选择将未使用的输入保持悬空、或使用1k Ω 电阻器将其接地。

    此致、

    Jennifer  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

    感谢您的回答。
    让我再确认一些内容。

    当未使用的 INP0/INN0悬空或通过1k Ω 电阻器连接到 GND 并且 IN_SEL 在 CDCLVD1208上为低电平时、8个输出是什么、LVDS 低电平、LVDS 高电平或其他什么?

    CDCLVD1208建议使用的未使用终端也适用于 LMK1D1208?

    此致、

    希拉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    未使用的输入端接适用于  CDCLVD1208 (数据表第10、12页)和 LMK1D1208 (数据表 第13、14页)。 当 IN_SEL 选择未使用的输入时、这两个引脚都可以被认为是逻辑低电平。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

    感谢您的确认!

    此致、

    希拉诺