This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572推挽输出缓冲频谱

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047579/lmx2572-lmx2572-push-pull-output-buffer-spectrum

器件型号:LMX2572

大家好、

你好。 我们的客户希望在包括输出分频器在内的整个频率范围内将 LMX2572用作射频系统中的信号发生器。 在数据表中、有关输出级的信息有限。  它们尤其关注低频。 输出具有矩形波形、因此具有非常强大的谐波谱。

 在各种频率下是否有输出频谱的任何信息或测量结果?

感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    没错、输出分频器是一个计数器、因此其输出是一个方波。 EVM 用户指南、图8显示了100MHz 输出图。