This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPL5010:如何禁用 TPL5010的看门狗功能

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046613/faq-tpl5010-how-to-disable-the-watchdog-function-of-tpl5010

器件型号:TPL5010

大家好、,

我是,的 FAE、 :我的客户遇到看门狗禁用问题、所以我会同时向您询问解决方案

问题说明:客户的 MCU 希望在录制程序期间禁用看门狗功能、以防止 MCU 持续复位。

我们目前所作的努力:1. 让 MCU 持续向 TPL5010的 DONE 引脚发送信号(但 TPL5010只能识别 DONE 信号、因此无法解决问题);2. 将引脚3 (DELAY/M_RST)拉至 VDD、但 RST 引脚将始终输出低电平、这将影响 MCU 复位。

:的原理图

我的要求:是否有办法解决在 MCU 程序烧录期间禁用 TPL5010看门狗的问题(不使用接线电容)。

BRS、  

桑德斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    无法禁用看门狗功能、您可以考虑在 MCU 编程期间断开器件的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    与客户沟通后、我们还认为电源只能在调试期间断开。

    BRS、  

    桑德斯。