This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:应用实例数据的寄存器编程顺序

Guru**** 2403245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047349/lmx2820-register-programming-order-for-applying-instacal-data

器件型号:LMX2820

在使用我收集的校准数据更改 VCO 频率时、我设置寄存器的顺序是否重要?  我怀疑我会先更改 N 分频器、然后更改 capctrl 、再更改 daciset。

一般而言、实现希望使用实数的整数频率的细节并不明确。  您是否有我可以编写代码的流程图或其他描述?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您使用 LMX2820的即时校准功能、则无需手动收集和应用 VCO 参数(capctrl、VCO_SEL、daciset)、即时校准将为您执行此操作。

    请按照以下步骤运行即时校准。

    1. 打开 TICS Pro 并选择 EVM 默认模式配置
    2. 在用户控制页面中、选中所有双缓冲
    3. 在 PLL 页面中、取消选中即时校准框中的 DBLR_CAL_EN
    4. VCC 为 EVM 加电
    5. 按 Ctrl+L 可对 EVM 进行编程、以锁定至6GHz
    6. 即时校准框中设置 INSTCAL_EN = 1
    7. 键入5650、然后在 VCO 框中输入(PLL_NUM、PLL_N 和 INSTCAL_PLL_NUM 将自动编程)
    8. VCO 校准框中取消选中 FCAL_EN
    9. 检查 FCAL_EN
    10. 取消选中 FCAL_EN 并等待一段时间(VCO 将锁定到5650MHz)
    11. 更改 VCO 频率、例如键入5800、然后在 VCO 框中输入(PLL_NUM、PLL_N 和 INSTCAL_PLL_NUM 将自动编程)
    12. 单击校准 VCO 按钮(这将写入 R0一次、VCO 将锁定至5800 MHz)
    13. 将 VCO 频率更改为6200 MHz
    14. 单击 Calibrate VCO (校准 VCO)按钮(这将写入 R0一次、VCO 将锁定至6200 MHz)