This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:有关 TPL5010的问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047338/tpl5010-question-about-tpl5010

器件型号:TPL5010

你好

我想了解一下看门狗芯片 tpl5010。 我的客户端有一个使用此看门狗芯片的项目。 选择定时电阻每6分钟唤醒一次、但我们不能等待6分钟进行出厂测试。 我们将执行开关电阻以完成工厂测试。 在测量看门狗功能时、我们切换到6秒的电阻、但实际测试显示该功能不起作用、 因此、我想问的是、芯片时序电阻的引脚是否仅在上电后读取引脚的电阻以确定唤醒时间。 如果芯片上电6分钟、然后切换至6秒、芯片是否会再次读取计时电阻并切换计时时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是对的、芯片在启动时读取电阻器一次、因此如果在启动后更改电阻器、芯片将不知道更改并继续使用旧时序。