This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:分数 N PLL

Guru**** 2534390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046958/lmx2594-fractional-n-pll

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491

我的公司设计了一个基于 LMX2594的 FMCW 雷达作为频率合成器。  对于测距、我们使用基本频率为2GHz 的自动频率斜升功能。  VCO 的运行频率为8GHz、经4分频后可获得2GHz 的基频。  问题是我们需要获取~200MHz 的斜坡信号进行范围调整、但 PLL 希望在 VCO 斜坡的大约50MHz 后进行校准、这会使范围操作混乱。  VCO 的校准自由范围仅约为50MHz、除法后仅为12.5MHz 的斜坡。  这不足以满足我们的目的。  那么、我的问题是、我们如何解决校准问题。  此外、对于将该器件用于雷达测距、有哪些建议?  我已经在这里读取了 LMX2594校准自由斜升: 5732.LMX2594校准自由 Ramping.pdf 和 SNAA323在这里: 5732.LMX2594校准自由 Ramping.pdf 我不认为在频率斜升中间写入完全辅助寄存器是我们的解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    如您所知、芯片内有7个 VCO、每个 VCO 将在1GHz 带宽附近进行处理。 每个 VCO 分为180多个子频带。 因此、VCO 子频带的可能线性频率斜坡范围仅在50MHz 至100MHz 之间。 更宽的斜坡范围将需要 VCO 校准来选择不同的子频带或不同的 VCO、因此、它将成为阶梯斜坡、而不是线性斜坡。 如果您想了解 VCO 校准的详细信息、请阅读 SNAA336

    完全辅助可以缩短 VCO 校准所需的时间、但您必须不断对器件进行编程、以"模拟"线性斜坡。 编程所需的时间也会限制频率斜升速度。  

    简而言之、该器件只能在有限的斜坡范围内支持线性斜坡。 只有在校准后、才能实现更宽的斜坡范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。  您是否对该问题的替代解决方案有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    鉴于对宽频率线性斜坡范围的要求、恐怕您必须使用分立式 VCO + PLL。 我们有 LMX2491、它还内置有频率斜升引擎。