This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:lmk04828锁定

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046898/lmk04828-lmk04828-lock

器件型号:LMK04828

您好!

我想将 LMK04828中的"STATUS LD1"引脚用作锁定状态、以了解器件是在配置之后且输出时钟已锁定。

我在 TICS 软件中找不到定义它的方法。

您能帮助解决此问题吗?

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否使用 LMK04828EVM 或带 LMK04828的定制板进行测试?

    LMK04828EVM 具有用于 STATUS_LD1的 LED 和用于锁定检测状态的 STATUS_LD2。  

    STATUS_LD1可配置为 PLL1和/或 PLL2锁定状态、并可根据 数据表中的表63进行设置

    仅对于 PLL1、锁定状态设置为0x15F - 0B、并按照下表进行其他设置。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ajeet Pal,  

    感谢 您的快速响应。

     此致、

    David