This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214 IBIS 模型上 hcsl 模型的[电压范围]参数

Guru**** 2585725 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047036/cdci6214-voltage-range-parameter-of-hcsl-models-on-cdci6214-ibis-model

器件型号:CDCI6214

您好!

我的客户正在使用 CDCI6214的 IBIS 模型。  在此模式下、他可以找到3个 hcsl 模型(IO 电压的变化)、hcsl_3p3、hcsl_2p5和 hcsl_1p8。  但是、在所有型号上、[Voltage Range]参数几乎是相同的电压范围、例如1.58V。

我有疑问。

*1. CDCEI6214 IBIS 模型上的"hcsl 模型的这些[电压范围]是否正确?

*2. HCSL 电压相同 、与 IO 电压无关。  正确吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    HCSL 输出或多或少与电源电压无关。 有一个内部 LDO 将内部电源电压降至~1.58V 以为输出级供电。

    输出特性在电源电压范围内是相同的。

    此致、

    Julian