请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM7005-SP 启动后无法重新编程 CDCM、这是一个问题。 我正在使用 FPGA 对其进行编程、当所有内容都联机时、FPGA 能够在加电时成功对 CDCM 进行编程、但 无法在加电后对其进行重新编程。
我可以告诉 CDCM 正在接收 CTRL_DATA、CTRL_CLK 和 CTRL_LE、这与启动期间没有什么不同。 在系统运行时手动触发 PD 引脚会将其重置为出厂默认设置、但即使我以与启动相同的顺序发送相同的命令、也无法对其进行重新编程、因此我只能观察到对其进行了编程。 下面是我按该顺序发送的文字。
我们是否需要遵循特定的顺序?
字0:0x7000
字1:0x67E7F81
字2:DB6DB4A2
字3:0x27
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
谢谢