This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:无输入时的输出行为

Guru**** 2549850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046662/lmk04832-output-behavior-when-no-input

器件型号:LMK04832

大家好、团队、

我对 LMK04832有疑问。

我考虑在分配模式下运行 LMK04832。

此外、我考虑将缓冲器 IC 输出的 LVPECL 差分信号输入到 LMK04832的 CLKin1 (pin34、35)中、并且 LMK04832的数据表9.1.2.1指出连接应该是交流耦合、因为它是内部偏置的。

  1. 缓冲器 IC 关闭且 LMK04832没有输入信号时、LMK04832是否可能会输出振荡?
  2. 如果可能发生这种情况、请告诉我一种避免这种行为的方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    在分配模式下、LMK04832不涉及 PLL/VCO、只是输入信号的缓冲输出。

    因此、如果没有输入、它不会显示任何输出振荡。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    感谢您的评论。

    我在离线模式下发送了电子邮件、因此请支持。

    此致、