This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:有关交流耦合电容器的问题

Guru**** 2949640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046875/lmk00105-questions-about-ac-coupling-cap

器件型号:LMK00105

您好!

查看数据表图6、在50欧姆传输线之前和之后有两个0.1uF 电容器。
我的客户认为其中任何一个都足以进行交流耦合。
建议使用两个电容器进行交流耦合的具体原因是什么?
如果只有一个电容器也正常、哪一个电容器更好地位于传输线路之前或之后、为什么?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    它有助于通过 IBIS 仿真将结果可视化。 您可以看到、在传输线路之后使用两个电容器(之前和之后)和一个电容器之间没有太大的变化。 在 t 行之前使用电容器与根本没有电容器之间也没有太大的差异。 电容放置会影响 VCM 电平。

    从下面的摘录中、CLKIN 输入已经有一个内部偏置电压、所以为了正确地进行交流耦合 CLKIN、 在传输线路之后必须至少有耦合电容器(之前的电容器是可选的)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、

    感谢您的确认!

    此致、

    希拉诺