This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:3个 LVDS 时钟的多路复用器和电平转换解决方案是否更好?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046121/lmk00338-better-solution-to-mux-and-level-translate-3-lvds-clocks

器件型号:LMK00338
主题中讨论的其他器件: LMK00334

我想在(3)个 LVDS 时钟和从1.8V 到2.5V 的电平转换之间进行选择。 LMK00338似乎是超频的、但其电平转换时钟电平并选择所需的时钟。 这三个时钟为差分时钟、频率分别为156.25MHz、125MHz 和100MHz。 是否有更好的解决方案、因为我不需要扇出所选的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    LMK0033x 系列是我们当前唯一具有集成式3:1多路复用器的缓冲器。 有 LMK00334、这是一种更小的封装/更少的输出。

    此致、

    Jennifer