This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828#39;s 时钟输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046820/lmk04828-lmk04828-s-clk-outs

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVMADC12DJ3200EVM

您好!

我目前正在为 多规模通信系统开发数据采集系统。  ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57EVM 板足以捕获项目所需的模拟信号、该信号大约为1.5GHz 正弦/高斯。 另一方面、我的外部电路需要由 ADC12DJ3200EVM 计时。 我想使用 LMK04828提供的内部时钟解决方案、不会有任何外部 VCO。 ADC 具有2个用于 DCLKOUT10P 和 DCLKOUT10N 的端口、这些端口由 LMK04828、J23和 J24驱动。 我可以通过 ADC GUI 上的适当分频器配置从这些端口获取1.5GHz 时钟脉冲、但我们知道脉冲的确切振幅吗? 数据表显示"3.15V 至3.45V 工作电压"。

此致、

DEA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEA、

    在1.5GHz 时、假设 LVPECL 格式是 EVM 的标准格式、我预计实际振幅会远低于3.3V 标称值、每个引脚可能为600mV 或1200mV VOD。 LMK04828的输出振幅开始明显低于800MHz。 我没有确切的数字、很难为您提供准确的数字、因为在某些方面、这将是电缆长度、负载电容、1.5GHz 时的介电损耗等的函数 在最坏的情况下、我不会期望每个引脚的振幅超过800mV 至1000mV (1600mV 至2000mV VOD)、因为这是 LVPECL 标称规格。

    此致、

    Derek Payne