This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上电时的 LMK04832:CLKOUT 输出

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046632/lmk04832-clkout-output-at-power-on

器件型号:LMK04832

你好

请告诉我如何在加电期间输出 CLKout 而不受控制。

请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimawaki 您好、

    根据数据表 第8.2.2节、 默认 POR 寄存器值、所有 CLKout 均为断电。

    POR 默认将 OSCout 设置为缓冲 OSCin、并将格式设置为 LVPECL、在上电期间可将其用作时钟。

    另请参阅 :https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/839075/3103205

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajeet Pal、

    感谢您的支持。

    加电后是否有方法在不从 SPI 进行设置的情况下输出 CLKout0-13?
    是否可以使用 TICS Pro 等进行编程以在加电后打开 CLKout0-13?

    此致、
    SHIMAWAKI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimawaki 您好、

    在 POR 之后、CLKout0-13不能在没有编程的情况下打开。  

    TICS Pro 是一种通过 SPI 接口对器件进行编程的工具。 是的、上电后、您可以使用 TICS Pro 对器件进行编程并使其启用 CLKout0-13。

    此致、

    Ajeet Pal