This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:支持双路输出的 PLL

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045975/lmx2571-pll-supporting-dual-output

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

大家好、

我正在寻找支持以下要求的 PLL。

LMX2571具有双路输出、但由内部多路复用器选择、因此 LMX2571不支持同步输出。

您能否告诉我、我们是否有任何支持以下要求的推荐器件?

[要求]

输出1:300MHz

输出2:300MHz±xkHz ~ x0kHz

主要特性:需要同时输出1和2。

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nomiyama-San、

    LMX2571可配置为同时启用两个输出。 使 OUTBUF_TX_EN_FX 和 OUTBUF_RX_EN_FX = 1。

    我认为 CDCM6208具有  小数输出分频器、因此可支持该要求。