This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:DEN 寄存器值

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046109/lmx2571-den-register-value

器件型号:LMX2571

您好!

客户正在使用 LMX2571、他们希望生成 信道间隔为12.5kHz 的载波、即2FSK 调制载波。

根据他们的意见、他们在第26页的数据表 中的表14 R24寄存器位10的字段说明中已经读出 DEN 应为零。

但 DEN 和 NUM 的组合是 N 分频 PLL 的幂。 这个要求、仅在设置 FSK_EN_F2的那一刻、DEN = 0、是否有效? 或者、您能否更精确地了解这里的含义? 因为在第8.1.1章中、DEN 值显然是 FSK 调制的重要组成部分。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    右侧、仅当 FSK 处于活动状态时才需要 DEN = 0。 因此、您可以对同一频率通道使用不同的 DEN、在 FSK 期间使用 DEN = 0、在没有调制时使用 DEN =其他值。