This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1103:最大输出电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045258/cdclvc1103-maximum-output-current

器件型号:CDCLVC1103

大家好、

CDCLVC11xx 时钟缓冲器的数据表指出、绝对最大持续输出电流(IO)为+/-50mA。  我们的客户想澄清 一下、每个输出的最大输出电流是多少、还是所有输出的最大总电流总和(即流入 Vdd 的电源电流)?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我将在星期一再接回来。


    此致、
    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    数据表中列出的 IO 电流是每个输出的最大输出电流。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo