This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:低频偏移点的相位噪声问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045184/lmx2594-phase-noise-issue-in-low-frequency-offset-points

器件型号:LMX2594

尊敬的 TI 团队:
这是 Mara。 我们计划在我的项目中使用 LMX2594 PLL IC。 因此、我通过该 IC 的测试板来检查评估性能。 结果、原理图和布局文件随附在 PowerPoint 中。

问题是我们的测量结果与您的数据表性能不匹配。 您能不能指导我为该 IC 获得更好的性能。 我希望您能感谢 response.e2e.ti.com/.../LMX2594_1320_Test.pdfe2e.ti.com/.../synthesizer_5F00_20211014.pdfe2e.ti.com/.../Art_5F00_Work.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mara:

    首先、我对 TCXO 上的相位噪声测试结果有疑问。 我认为这是基于 PLL 的 TCXO、因为存在超过5kHz 偏移的平坦区域。

    如果是纯晶体 TCXO、我预计相位噪声将直接降低到本底噪声、如下面的红色迹线所示。

    您的 PLL SIM 仿真未考虑 TCXO 噪声。 下面是仿真结果、如果我们考虑 TCXO 的噪声贡献、我在仿真中使用您测得的 TCXO 相位噪声。 您可以看到、总相位噪声主要由 TCXO 噪声决定。  

    为了获得 EVM 性能、您需要使用超级干净的参考时钟。 我们的测试结果是使用 Wenzel 时钟测得的。 下面是相位噪声比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我明白了。 感谢您的宝贵答复。