This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010-Q1:所有电源电压范围内的功耗

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045092/tpl5010-q1-power-consumption-over-all-supply-voltage-range

器件型号:TPL5010-Q1

尊敬的团队:

从 TPL5010-Q1数据表中、它指定了2.5V 时的功耗、Ta = 25ºC μ F:

我们想40ºC 125ºC 在所有电源电压范围[1.8V 至5.5V]和不同的工作温度[-̊ C 至 ̊ C]下的功耗特性吗? 或者至少哪一项是最坏情况下的功耗?

此外、我们希望测试器件、但在任何地方都没有库存。 是否可以直接通过 TI 购买某些器件?

此致、