This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:将寄存器传输到 SRAM 需要多长时间?

Guru**** 2862530 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044398/lmk03328-how-long-does-a-transfer-of-registers-to-sram-take

器件型号:LMK03328

我正在开发一些代码、以便将器件设置编程到 LMK03328的 EEPROM 页0中。

写入寄存器成功(所需的输出频率出现在我们正在使用的两个输出上)。 但是、尽管 EEPROM 写入计数增加、该设置似乎不会保存在 EEPROM 中。

将 SRAM 数据传输到 EEPROM 所需的时间远高于建议的230ms、但将寄存器传输到 SRAM 需要多长时间? 在开始写入 EEPROM 之前、我们可能没有等待足够的 LNG 以便将寄存器设置传输到 SRAM。

能否在此期间读取 R137来检查到 SRAM 的传输是否完成(或者这将中止此过程)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    230ms 就足够了。 R137.2可被读取以检查 EEPROM 编程是否仍然有效。

    写入时、请确保将寄存器设置提交到正确的 SRAM 页面(REGCOMIMIT_PG - R145[3:0])、并且 GPIO[3:2]设置正确。

    同时检查 R137.5是否会导致1。 这可能表示 EEPROM 写入错误。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的回答。

    我能否确认:

    我们目前已允许大约10µs μ s 的寄存器从寄存器传输到 SRAM。 之后、我们允许230ms 将 SRAM 写入 EEPROM。

    您是否建议我们允许230ms 的寄存器传输到 SRAM、并允许230ms 的 SRAM 写入 EEPROM?

    我知道写入 EEPROM 的过程很慢、但写入 SRAM 的速度应该快得多。 遗憾的是、数据表未提供 此 SRAM 传输的任何时序信息。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于寄存器到 SRAM 的传输时间、我们没有确切的时序。 我会给它100us。

    如果可以的话、请告诉我。 还请仔细检查 GPIO 是否设置正确。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我尝试按照您的建议将100us 传输到 SRAM、现在我们可以成功地对 EEPROM 进行编程。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Peter