This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何使用25MHz 晶体为硬模式 ROM 选项45设置 REFSEL 引脚

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045179/lmk03318-how-to-set-refsel-pin-for-hard-mode-rom-option-45-using-25mhz-crystal

器件型号:LMK03318

您好!

我正在为 TMS320C6678ACYP DSP 开发全新的设计。 根据先前 e2e 对话框中的建议、我选择使用 LMK03318时钟发生器为 DSP 提供时钟。 事实上、ROM 选项45将满足我的所有需求:输出0上的 CORECLK 为100MHz、输出2上的 DDRCLK 为100MHz、SRIOSGMICLK 上的输出4为250MHz。 我将 LMK03318的 HW_SW_CTRL 引脚连接到3.3V、以选择硬引脚模式。 GPIO 引脚被设定为选择 ROM 选项45。

我只使用连接到 SECREF_P 和 SECREF_N 引脚的25MHz 晶体,没有其他时钟源。 我将 PRIREF_P 和 PRIREF_N 引脚悬空(无连接)。 我在数据表的第66页看到第二列(多路复用器中的 PLL)表示 REFSEL 引脚用于选择输入时钟源。 然后、我参考了数据表第33页的表3。 此表告诉我、对于与 REFSEL 引脚相关的情况、REFSEL 应设置为 VIM 以使用次级 PLL 基准。

我应该将 REFSEL 引脚设置为 VIM 电压电平、以便将连接到 SECREF_P 和 SECREF_N 引脚的25MHz 晶体用作输入时钟源吗? 或者我是否以某种方式误解了某个内容?

此致、
Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    没错。 您需要选择 VIM 来选择 SECREF。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢您的快速回复。

    (我将在另一个主题的另一个主题中要求后续行动。)  

    此致、

    Larry