This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:I2C 地址设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043378/lmk03318-i2c-address-setting

器件型号:LMK03318
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你(们)好

我使用 USB2ANY 对 PLL 进行编程。

我有两个 PLL、该序列设置为 HW_SW_CTRL = 0  

当我扫描地址时、我得到0x7C

在我的第二个 PLL 上、我得到0x4D。

我将两个 PLL 的 GPIO1设置为不同(一个 PLL GPIO1设置为 GND:添加0x0、第二个 PLL GPIO1设置为 VDD_DIG -添加0x3)。

根据数据表、表9、I2C 地址为:1010_0_GPIO1、因此对于:

PLL1 (GPIO 设置为 GND):1010_000

PLL2 (GPIO 设置为 VDD_DIG):101010_011。

此外、如果我想通过微控制器(MSP430)对 PLL 进行编程、是否需要切换复位引脚?

目的是微控制器在每个上电序列上对 PLL 进行编程。

此致

Omer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    I2C 地址的最高有效位可以被更改并存储到 EEPROM 中。 请参阅此数据表部分:

    EEPROM 内容似乎已写入。

    无需切换 RESET 引脚。 您可以切换 RESETN_SW 位。

    此致、

    Julian