This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:包含文件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044881/lmx2594evm-include-file

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我正在开发一个应用、用于对使用两个 LMX2594器件的新降压转换器进行测试/诊断/生产/调优。

我们已使用 TICS Pro 和评估板进行独立评估。

在 TICS Pro 中的"context"窗格中、当您将鼠标悬停在主窗口中的各个元素上时、它会显示字段名称、寄存器名称、LSB、MSB、NSB、 等等

如果有一些形式的 include 文件(我不在乎使用的是什么语言、尽管我使用的是 C#)、这些简单的定义以及寄存器的默认值(给定了如此多的未记录位)、这将非常方便。 以帮助减少我必须重现此问题的错误。 我意识到您没有为 TICS Pro 提供源代码、但是否可以从什么开始?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    如果您在默认驱动器中安装 TICS Pro、我们在以下路径中确实有一些 ini 文件。

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助。 谢谢你。