This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:相位抖动计算、PCIe 的100MHz 时钟

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043452/cdce6214-phase-jitter-calculation-100mhz-clock-for-pcie

器件型号:CDCE6214

大家好、团队、

CDCE6214的数据表第8页指定了 RMS 相位抖动、在12kHz 至20MHz 条件下为1600fs (典型值)和2100fs (最大值)、在 PCIe 第3代滤波器条件下为475fs (典型值)和1000fs (最大值)。

我有以下问题。 请回答这些问题吗?

  1. 如果应用了 PCIe 第4代滤波器、如果应用了 PCIe 第5代滤波器、抖动将是多少?
  2. 您能否告诉我如何从相位噪声图中计算 PCIe 第4代滤波器应用案例和 PCIe 第5代滤波器应用案例的抖动值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否有人可以支持此主题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    请您提供任何意见吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    请原谅长延迟。

    我们现在还没有这些数据。 但我们正在将其添加到数据表中。 时间轴仍为 TDB。

    2. PCIe Sig 定义了某些传递函数,可应用于测量的输出相位噪声。 传递函数具有带通特性。

    我将通过电子邮件与您联系并关闭该主题。

    此致、

    Julian