This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03000:作为主设备免费运行? 'OSCIN'值

Guru**** 2907360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044710/lmk03000-free-run-as-master-oscin-values

器件型号:LMK03000

早上好、

我正在考虑将 LMK03000用作自由运行的主时钟发生器或锁定到主时钟的从时钟发生器。

在受控模式下、OSCin 将为1.6MHz 或2MHz。 什么是 OSCin freq。 我应该进行编程吗?

数据表显示“舍入到最近的 MHz”(2MHz),2MHz 的正常工作频率大约为1.6MHz?

在主控模式下、我希望 LMK03000生成1.6MHz 或2MHz 系统基准 时钟。 这将在'OSCin"处反馈给自己。  

对于1.6MHz、如果我使用"最近的 MHz"(2MHz)、那么 VCO 如何产生(分频) 1.6MHz (如果可以的话)?

此外、在编程之前、OSCin 将是未知的频率。 激活"校准程序"时会发生什么情况?

谢谢、Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    必须对 OSCIN_FREQ 寄存器进行编程、以支持内部 VCO 调优算法的正常运行。 2MHz 适合目标器件的1.6MHz 输入。

    我不确定是否理解有关控制器器件的评论。 "这将在 OSCIN 反馈给自己"是什么意思? 您能否使用控制器和目标器件绘制系统的方框图?

    这是一个生成1.6MHz 和2MHz 的配置

    请在此处查看默认的加电。 所有输出被禁用。 因此、您应该对器件进行编程、应用基准、校准 VCO 并启用输出。

    注:  

    此致、

    Julian