This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028 TCXO PPM ACCURECY

Guru**** 2811355 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044665/lmk05028-lmk05028-tcxo-ppm-accurecy

器件型号:LMK05028

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我想将 LMK05028与 EVB 不同的 TCXO 配合使用
我的 TCXO PN 是 SiT155AI-FK-33E0-10.0000x、在整个温度范围内具有0.5ppm 的频率稳定性。
如果我使用外部 ref_clk_input、那么在整个温度范围内 TCXO 频率稳定性的货币是否重要?


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    如果使用器件上的 DPLL、则 TCXO 频率稳定性不会影响输出频率的精度。 当 DPLL 锁定到基准 clk 输入并将其用作输入时、外部 ref_clk_input 的精度将影响输出的精度。

    当器件在仅 APLL 模式下运行时、当 APLL 锁定 TCXO 并将其用作输入时、TCXO 的精度会影响输出的精度。 TCXO 的频率稳定性为0.5ppm、这意味着输出频率精度将在0.5ppm 以内。

    此致、

    起亚拉赫巴