This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:编程 CDCI6214时出错

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043642/cdci6214-error-programming-cdci6214

器件型号:CDCI6214

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我们将通过板载 FPGA 对时钟发生器芯片 CDCI6214进行编程。 CDCI6214编程过程列出了以下三个步骤

应用 RESETN=低电平。  
应用 REFSEL=MID (保持三态)
应用 EEPROMSEL=MID (保持三态)。

遗憾 的是、时钟发生器芯片的 RESETN、REFSEL 和 EEPROMSEL 引脚未连接到 FPGA。 当 FPGA 打开时、它们按如下方式进行连接

RESETN -上拉至1.8V
RFSEL -通过4.75k Ω 电阻器实现低脉冲
EEPROMSEL -通过4.75k Ω 电阻器上拉为高电平

当尝试通过 EEPROM 直接访问对时钟发生器进行编程时、这是否会成为一个问题。 因为我们能够直接对 EEPROM 进行编程、而无需切换 RESETN 并将 RFSEL 和 EEPROMSEL 置于 MID 状态。 但编程成功率不是100%。 对于每10块电路板、我们尝试编程的只有7块电路板被编程、而其余3块电路板则未编程。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的回答。  

    REFSEL=MID 和 EEPROMSEL=MID 的上电使器件在回退模式下启动、在这种模式下、无论 EEPROM 内容如何、I2C 接口都将被激活。

    如果您尚未激活"引脚模式"(禁用 I2C)、则还可以在从 EEPROM 页面启动时对 EEPROM 进行编程(您正在执行此操作)。

    EEPROM 编程70%的成功率有多种原因:

    -可安装的电源

    EEPROM 字写入时间更长。 请注意、8ms 是典型值。 确保您轮询 EEPROM_BUSY 信号。

    请检查这两个选项、并可能在每次 EEPROM 字写入之间留出更多时间。

    请告诉我们、如果这能解决您的问题。

    此致、

    Julian