This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1980:功率容差

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044411/lmh1980-power-tolerance

器件型号:LMH1980

LMH1980是否具有容差?

对   稳定性或可靠性有不良影响
应用电压输出引脚而不使用 VCC 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源电压容差如下所示:  

    从绝对最大额定值可以看出、Vin 上的信号不允许大于 VCC+0.3V。

    如果 VCC 为0V、则最大输入信号必须小于0.3V、以避免对 IC 造成潜在损坏。

    此致、

    Julian