This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:相位噪声参数的最差值

Guru**** 2549850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044121/lmk04832-worst-value-of-phase-noise-parameter

器件型号:LMK04832

大家好、团队、

LMK04832的数据表仅介绍了相位噪声参数的典型值,但我需要的是最差的参数。 如果"最大值"可用、请与我分享。 如果不是、表征数据中的 AVERAGE 和 STDEV 对我来说是可以的。

此外、如果在数据表的测试环境中的多个温度下存在测试结果数据、图2和图3? (2500MHz 和3200Hz)

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    我们的特性数据使得很难预测1kHz 和10kHz 偏移的近端性能、因为这些偏移受到基准源的严重影响、 但是6σ、对于 PLL 和 VCO 噪声更显性的失调电压、我们的 Δ Σ 估算在100kHz 时的增量不超过3dB、在1MHz 失调电压时的增量不超过1.5dB。

    我相信我们在两种 VCO 条件下都有多个温度数据、但查找数据需要一些时间。 明天我会看一下、看看我是否能找到它。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井-圣、

    我确实找到了1MHz 偏移的温度相关数据:

    频率 偏移 -40°C 25°C 85°C
    2500MHz 1MHz -139dBc/Hz -137.2dBc/Hz -135.8dBc/Hz
    3200MHz 1MHz -136dBc/Hz -134.1dBc/Hz -133dBc/Hz

    请注意、典型数据是在25°C 时提供的、因此在85 6σ°C 时、除了此数据之外、我预计增加的幅度不会超过1.5dB

    此致、

    Derek Payne