This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:EVM 配置设置和同步问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042217/lmk05028evm-evm-config-setting-and-sync-issue

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件: LMK05028

大家好、

我的客户希望在仅启用基准输入和 XO 的2环路模式下运行 LMK05028EVM。

(在最终设计中、他们将使用 OCXO 代替 XO。)

 

问题1. 当他们评估 EVM 性能时、他们发现只有输入为25MHz、这是 EVM 建议的默认设置、可以将输出信号与输入信号同步、但更改输入频率将无法同步、D12/D13将亮起、这意味着输入/输出不同步。

问题2. 关于相位噪声、他们想知道在2环路/3环路模式之间哪种更好? 因为它们打算使用2环路模式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1.您能否以.TCS 文件格式为我提供您的 TICS Pro 配置? 我将对其进行审核并确定问题可能是什么。

    2.相位噪声不会有太大的差异。 3环路模式仅在 保持模式下提供更高的频率稳定性。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    请参阅以下附件进行查看。

    谢谢。  

    e2e.ti.com/.../test1012.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当 D12/D13打开时、DPLL1/2未锁定。 状态0和状态1引脚显示锁定状态非输入/输出同步。  

    为了使 DPLL 正确锁定、请根据配置需要填写下面显示的步骤1-5  、然后按步骤6下的运行脚本以正确计算 DPLL 参数。 正确计算 DPLL 参数后、DPLL 将锁定。

    为了同步输入和输出频率、需要 ZDM。 通常、对于 ZDM、输入和输出频率需要很好地相关。  例如:
       * 25MHz 输入和25MHz 输出将对齐。
       * 25MHz 输入和50MHz 输出将对齐。

    有关   ZDM 的更多信息、请参阅 LMK05028数据表中的第9.3.17节零延迟模式(ZDM)配置。

    此致、

    起亚拉赫巴