This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216RGCT 数据表

Guru**** 2947060 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044287/lmk5b33216rgct-datasheet

主题中讨论的其他器件:LMK5B33216、 LMK5C33216

您好!

请提供  LMK5B33216RGCT 数据表

谢谢

此致

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    恐怕目前我没有 LMK5B33216产品说明书、但我可以向您介绍 LMK5C33216产品说明书。  它基本上相同、一些主要差异涉及:

          - LMK5B33216的 VCO3 (BAW)为2500MHz、而 LMK5C33216的 VCO3 (BAW)为2457.6MHz。
          -输出格式稍有不同。
          -VCO2没有后分频器2。
          - VCO3 (BAW)可以驱动所有输出。

    寄存器映射也基本相同、但根据我的上述列表、可能会有一些差异。

    73、
    Timothy