This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:TCXO 选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044409/lmk05028evm-tcxo-select

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

大家好、  

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在如下问题:

"我在 lmk05028 EVB 上看到他们使用 TCXO pn:7n-10.000mbp-t
即时消息搜索较小的组件  
我想使用 pn:sit5155aicfk33e0-10.0000x  
是否可以使用它?"

我 能够在线获取7n-10.000mbp-t 的数据表、而的数据表由客户提供。
请参阅附件:
e2e.ti.com/.../attachements_5F00_TCXO.zip

希望您能帮助我们。 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    使用 SiT5155AI-FK-33E0-10.0000x 不会出现问题。

    请注意、SiT155AI 的频率稳定性(0.5ppm)比7n (0.28ppm)略差、因此输出端的相位噪声性能可能会略有下降。 另请注意、SiT5155AI 的端接与7n 的端接不同。

    此致、

    起亚拉赫巴