This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:断电期间的 OSCout

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043741/lmk04828-oscout-during-powerdown

器件型号:LMK04828

对于 默认 FPGA 时钟、OSCout 将用作 OSCin 的 LVPECL 1600 mVpp 副本。

如果器件通过 SPI 接口断电、OSCout 是否停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    当器件完全断电时、将不会有 OSCout。  

    在复位条件期间、 默认情况下、OSCout 将以1.6Vpp LVPECL 输出格式振荡。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好起亚,

    这一点应该在数据表中显而易见、因为我几乎在我的设计中制造了一个问题。

    在数据表中、它表示 OSCout 可在电源上电时使用、因此在通过 SPI 接口配置器件之前、FPGA (例如)有一个时钟可供使用。  

    这意味着 FPGA 将使用 来自 OSCout 的时钟作为 SPI 接口。

    如果 FPGA 使用 SPI 接口访问断电寄存 器、则表示来自 OSCout 的时钟将停止。

    这将挂起 FPGA、因为它没有时钟。 无法访问 SPI 寄存器以使器件进入低功耗模式。

    恢复的唯一方法是每次断电(关闭电源)并对其进行备份。

    数据表应使设计人员了解该问题。

    在我的设计中、我将 需要一个由 LMK04828不产生的额外时钟

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您指出这一点! 我们将进行此更新。

    此致、

    起亚拉赫巴