This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832中的 PLL 未锁定

Guru**** 2552260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044097/lmk04832-pll-not-locking-in-lmk04832

器件型号:LMK04832

你(们)好

我们在设计中使用 LMK04832。 它用于时钟分配模式。 LED LD35用于指示 PLL 锁定(PLL1和 PLL2)。 我们观察到、当 LED 配置为指示 PLL1和 PLL2锁定时、LED 不会亮起、而仅对于 PLL2、LED 会亮起(PLL2处于锁定状态、而 PLL1不是)

但是、在 LMK04832 EVM 上进行测试时、PLL1和 PLL2 LED 会以与上述相同的代码亮起。

我已附上用于对 LMK04832进行编程的原理图和.TCS 文件。 我是否可以知道电路板上出现这种情况的原因

板载环路滤波器设计与 EVM 不同。 这就是为什么 LMK04832在我们的电路板上的运行不正常的原因

e2e.ti.com/.../Master_5F00_LMK.tcse2e.ti.com/.../Master_5F00_LMK.pdf

--

此致、

基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    我很困惑:您说 LMK04832在时钟分配模式下使用、这意味着应禁用 PLL1和 PLL2。 但是、当我检查 TCS 文件时、我看到 PLL1和 PLL2都已启用、并且 VCO_MUX 正在分配来自 VCO1的信号。 如果您希望使用具有49.152MHz CLKin1输入的时钟分配模式、并在经过384分频(128kHz)后将其分配给输出、则应转至"设置模式"页面并单击"设置分配"以将 LMK04832配置为时钟分配模式、 它将关闭 PLL 并正确配置 VCO_MUX 和 CLKin1_DEMUX。 但是、您的原理图中存在 VCXO、这让我想知道您正尝试支持何种配置。

    由于您的电流配置具有 PLL2有效和2949.12MHz VCO、PLL 会锁定到原理图中的122.88MHz VCXO。 这对我来说是有道理的。

    我不确定您使用的是什么 VCXO、但很明显、PLL1环路滤波器值不同。 这可能是原因的一部分。 如果您可以为我提供以 kHz/V 或 ppm/V 为单位的 VCXO 增益、我可以确认 PLLatinum Sim 中的环路滤波器稳定性

    然而、更大的问题是 PLL1_NCLK_MUX 被设定为反馈多路复用器、并且反馈多路复用器被禁用。 从理论上讲、PLL1永远不能锁定此配置。 在实践中、您可能锁定 OSCin 的寄生信号、器件内部的电容耦合到高阻抗 PLL1_NCLK_MUX 反馈路径。 在任何情况下、此配置都不应锁定且需要修改、以便 PLL1正确使用 OSCin 或零延迟反馈。

    此致、

    Derek Payne