This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:lmx2571

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043540/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571

我们正在设计一个使用 LMX2571合成器的无线电、一个合成器作为 TX、另一个用作 RX 在同一 PCB 中。在调整 TX 频率时、我们观察到 RX 频率的本底噪声发生急剧变化(RX freq=TX freq) 甚至 RX 频率也在变化。我们是否需要保持 RX 和 TX 同步之间的任何隔离? 如模拟或数字或 PCB。请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kartek、

    合成器具有内置 VCO、需要外部屏蔽(屏蔽盒)以减少 EMI 发射并提高抗干扰能力。  

    当人们在 PCB 中放置两个合成器(任何具有内置 VCO 的合成器)而没有单独屏蔽时、我看到了类似的相互干扰报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VccIO 和 VcpEXT 是否都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kartek、

    如果 VcpEXT 为3.3V、则答案为是、我们可以将所有电源引脚连接在一起。