This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:额定结温

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043965/tlc555-junction-temperature-rating

器件型号:TLC555

大家好、

 

我正在寻找 TLC555 (TLC555IDRG4)的 Tj (结温)额定值信息。

 

是否为150C、正如 在本帖 中针对 TLC555 -Q1讨论的那样?

此外、我发现 这篇文章 讨论了相同的主题、但从最新数据表中删除了功耗额定值表。

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    结温的绝对最大值为150摄氏度。对器件施加超过该温度的应力可能会导致损坏。 我们建议的工作结温上限为125°C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    明白了、非常感谢您的帮助。

    此致、

    Kurumi