This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:时钟放大器;计时论坛

Guru**** 2948750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043015/cdcun1208lp-clock-timing-forum

器件型号:CDCUN1208LP

 主题: CDCUN1208LP 400MHz 缓冲器未使用的 IN2输入
仅 IN1中的 LVCMOS 3.3V 输入。
8 路差分1.8V 输出
3.3V LVCMOS 时钟 输入(16MHz)至 IN1P (IN1N 连接至 GND)。
我们不想使用 IN2输入(INSEL 连接到 GND)。
我们应该如何处理未使用的输入 IN2?
IN2P、IN2N 引脚(悬空/连接至 GND/下拉至 GND/上拉至 VDD/其他)?   
电流配置
VDD 3.3V。
VDDO1-4 1.8V。
除以悬空
INSEL 连接至 GND
ITTP 悬空
OTTP 连接到 GND
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将 IN2P 拉至 VDD、将 IN2N 拉至 GND、以便在输入端具有定义的状态。

    此致、

    Julian