This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:需要共面信息

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043946/cdclvc1108-need-coplanarity-info

器件型号:CDCLVC1108

我请求提供 CDCLVC1108PWR 的共模信息。

我在以下主题上看到了此 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/809245/sn74hct245-about-dimension-of-coplanarity

此底板尺寸是否为0.1mm? 典型? 最大值?) 共面价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    所列的底板尺寸典型值为0.1mm、也是同面值、如所述的参考 e2e 文章。

    此致、

    Jennifer