This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:支持案例编号 CS0712942

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043359/lmx2594evm-support-case-number-cs0712942

器件型号:LMX2594EVM

包含 有关使用 PLLatinum Sim 的详细说明的页面会注意到该页面不存在。  您能否向我发送有关此软件的详细用户手册? 在"文件"下、您可以选择与 TAICSPro 的接口、但它不起作用、除非您可以向我发送一些指令。

2. 您能给我一个链接来下载 LMX2594EVM 电路板的实际光绘文件和钻孔文件吗?  手册中有图片、但这些图片不够准确、无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我们没有有关 PLL SIM 的正式用户手册。

    PLL SIM 和 TICS Pro 之间的交互仅限于以下几种情况:

    加载 TICSPro 文件:

    -您可以从 TICSPro 生成.TCS 文件(文件-->保存)

    -在 PLL SIM 中,您可以加载此文件,以便所有频率和 Mash 配置都与 TICS Pro 相同。 换句话说、您 将 TICS Pro PLL 配置复制到 PLL SIM。

    将筛选器添加到 TICSPro 文件中

    -这会将您在 PLL SIM 中设计的环路滤波器值添加到.TCS 文件中。 因此、下次加载 TICSPro 文件时、除了频率和混频配置外、还将加载环路滤波器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有回答、已经有几天了:

    您能否向我发送一个链接、以下载 LMX2594EVM 电路板的实际光绘文件和钻孔文件。  手册中有图片、但这些图片不够准确、无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 TI.com 下载这些文件。

    www.ti.com/.../LMX2594EVM