This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:射频输出偏置和匹配详细信息

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043249/lmx2594-rf-output-bias-and-matching-details

器件型号:LMX2594

我正在寻找此器件射频输出的任何可用设计指南。  上一个主题建议选择 SRF 等于或接近工作频率的上拉电感器、但我们将在接近全倍频程(7GHz 至13GHz)的频率下工作。  这表明是一个锥形电感器、但我想知道还可以尝试其他哪些选项(典型值通常很昂贵且难以组装)。

此外、有哪些设计数据可帮助为射频输出产生低噪声匹配电路?  我们为后续放大器链提供了 s2p 数据、但没有任何数据说明 LMX2594的输出阻抗随频率变化的情况。  即使是 Smith 图表图也是值得欢迎的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    遗憾的是、我们没有任何射频输出建模。

    我们已经尝试了多个电感器值、到目前为止、10nH 电感器似乎是最佳选择。 结果如数据表的图18所示。 使用该电感器、我们可以提高所有频率的输出功率。 电感器为 Toko LL1005-FH10NU、SRF 为3750MHz。 此电感器已停产、但市场上提供了类似的电感器。