请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我正在寻找此器件射频输出的任何可用设计指南。 上一个主题建议选择 SRF 等于或接近工作频率的上拉电感器、但我们将在接近全倍频程(7GHz 至13GHz)的频率下工作。 这表明是一个锥形电感器、但我想知道还可以尝试其他哪些选项(典型值通常很昂贵且难以组装)。
此外、有哪些设计数据可帮助为射频输出产生低噪声匹配电路? 我们为后续放大器链提供了 s2p 数据、但没有任何数据说明 LMX2594的输出阻抗随频率变化的情况。 即使是 Smith 图表图也是值得欢迎的。
谢谢