This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:LMK05028

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043577/lmk05028-lmk05028

器件型号:LMK05028

我想使用 LMK05028的其中一个输入

我的输入信号是100MHz LVCMOS。 我在电气上看到的。 LVCMOS 输入的输入频率介于1-250MHz 之间的特性(数据表中的 P10)、

但在引脚功能说明(第5页)中、有一则说明 LVCMOS 输入模式建议用于5M 至1Hz 的输入频率...

是否可以将 LVCMOS 100MHz 输入连接到 LMK05028输入引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用100MHz LVCMOS 输入。  LVCMOS 输入的输入频率可介于1Hz 至250MHz 之间。

    此致、

    起亚拉赫巴