This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:如何将寄存器保存到 PLLatinum 中、以便在 TICS Pro 中读取它们

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042953/lmx2594evm-how-to-save-registers-in-pllatinum-in-order-to-read-them-in-tics-pro

器件型号:LMX2594EVM

我已经在 PLLatinum 中创建了一个设计、但在 TICS Pro 中看不到任何导入方法、因此我可以加载 LMX2594EVM 板并测试该设计。

这两个程序中的方框图彼此非常不同、因此我看不到如何手动更改设置。 是否有自动方法将编程从 PLLatinum 传输到 TICS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    目前无法将 PLL SIM 配置传输到 TICS Pro、应注意、TICS Pro 真正支持相位检测器频率和输出分频器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未解释如何在 TICS 中设置这些值、因为该方框图看起来不像 PLLatinum。

    您能否发布或向我发送转换图以手动执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    恐怕我不太理解您的担忧。 TICS Pro 非常简单明了。 将鼠标悬停在某个字段上时、该字段的信息将显示在左下角。 如果您进行了不适当的配置、相关字段将变为黄色或红色。 当您将鼠标移到该字段时、您可以看到警告的建议。  

    您能告诉我们您在 TICS Pro 设置过程中遇到了什么困难吗?