This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:永久打开

Guru**** 2908350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042528/tpl5110-permanently-on

器件型号:TPL5110

您好!

你好。

我们的客户想知道 是否可以在运行期间使用按钮永久打开 TPL5110?

下面是他的应用的更多详细信息:

我想在特定的时间间隔内唤醒微控制器、以便它在唤醒阶段通过蓝牙传输传感器值、然后返回睡眠状态。 我知道微控制器会将从低电平到高电平的信号应用到 TPL5110的 DONE 引脚、以便将微控制器与电源断开。

所有这些都已经在工作。

我需要为微控制器手册加电更长时间、以便可以通过蓝牙为 MCU 分配一个名称。

有一个带有 SPST 开关的手动 MOSFET 上电(请见附件)。 我还在原理图中提供了这一点。

我的问题是、是否可以在比设置的延迟时间间隔更长的时间间隔内打开 MCU。 如果是、我想知道如何操作。

保持 SPST 按钮被永久按下是否足够了?


期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    保持 DELAY/M_DRV 为高电平将复位计时器。 一旦引脚再次变为低电平、计时器就会启动、器件恢复正常模式。

    DRV 再次变为高电平的时间为 t_DB + t_IP。

    此致、

    Julian