This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:TCXO 是强制性的?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042766/lmk05028-tcxo-mandatory

器件型号:LMK05028

您好、 根据数据表 、TCXO_IN 可以保持断开状态。 您能否确认 LMK05028 将在不连接 VCXO 的情况下工作?

 如果原始配置正在使用 TCXO、则必须更改哪些寄存器?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    正确、LMK05028可配置为双环路模式、而 TCXO-DPLL 不处于活动状态。 所谓的双环路 REF-DPLL。

    我建议使用 TICS Pro 软件创建有效的设置。

    第1步:在 TCXO 频率字段中写入0 (按 Enter 键可使青色消失)

    步骤5:将 DPLL 模式更改为"2 LOOP:REF、APLL"

    通过 Step6生成配置。

    此致、

    Julian