This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 替代 ICS525-03

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1042693/ti-alternate-of-ics525-03

主题中讨论的其他器件:LMK03318

您好!

我的客户 正在寻找一款可编程时钟器件用于他们的设计、作为 ICS525-03器件的替代产品。 要求为12.8MHz LVPECL 输入和166.8MHz LVPECL 输出。 他们正在寻找采用28引脚 SSOP 封装(最好)的器件。  您能为我们提供相同的 TI 替代产品吗?

谢谢、此致、

Jash Kothari

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    我们可以提供的最佳选择是 LMK03318。

    此致、

    Julian